La participación solo es posible respondiendo a la pregunta correspondiente del concurso que aparece en la página web de HEINRICH KIPP WERK KG (https://www.kippwerk.de). Cada concursante podrá participar en el concurso una vez por semana. No obstante, solo es posible ganar una única vez. Pueden participar exclusivamente personas físicas mayores de edad con residencia permanente en Austria, Alemania, Francia o Polonia. Los empleados del grupo empresarial HEINRICH KIPP y sus subsidiarias quedan excluidos de la participación en el concurso.
Aquellos participantes que se sirven de ayudas no admitidas o que desean obtener ventaja por medio de algún otro tipo de manipulación serán excluidos de la participación. En estos casos, es posible que el participante sea privado del premio con posterioridad y que se le exija su devolución. Del mismo modo, el resultado del concurso no se verá afectado por una posible adquisición de nuestros productos.
Premios
Desde el 10/06/2016 hasta el 10/07/2016 se sortearán 4 premios individuales. La participación en el sorteo del premio correspondiente es posible dentro de un periodo de siete días (excepción: la 1ª semana serán 10 días), a partir de las 24 horas. La participación debe tener lugar dentro del plazo establecido en el concurso. Los concursantes tienen la posibilidad de participar respondiendo a la pregunta correspondiente, indicando su nombre, fecha de nacimiento y dirección de correo electrónico. En caso de múltiples respuestas correctas, el ganador se decidirá por sorteo. No se admite la cesión del premio a terceros. Tampoco es posible el pago del premio en efectivo. El premio será entregado al ganador gratuitamente. Los respectivos ganadores serán contactados por escrito por correo electrónico y publicados en la página de Facebook de HEINRICH KIPP. El derecho al previo caducará en caso de no poder contactar con el ganador, en caso de falta de confirmación del ganador o en caso de no aceptación del premio por parte del ganador dentro de los 21 días siguientes a la primera publicación del ganador por parte de HEINRICH KIPP WERK KG.
Suspensión del concurso
HEINRICH KIPP WERK KG se reserva el derecho a suspender o interrumpir el concurso en cualquier momento. Esto se aplica especialmente en caso de fuerza mayor o en caso de que no sea posible llevar a cabo o continuar con el concurso debido a otras razones organizativas, técnicas o jurídicas. En este caso, HEINRICH KIPP WERK AG no asume ningún tipo de obligación respecto a los participantes.
Responsabilidad
HEINRICH KIPP WERK KG no se hace responsable de información incorrecta expresada y divulgada por participantes y/o terceros, relacionada con la difusión de información relativa al concurso. HEINRICH KIPP WERK KG no garantiza que todos los enlaces y referencias que se hagan en el marco del concurso sean correctos y estén completos. HEINRICH KIPP WERK KG no se hace responsable de los daños causados por fallos en instalaciones técnicas, retrasos o interrupciones de las transmisiones o por daños relacionados con la participación en el concurso o con la aceptación y el disfrute del premio. Esto no se aplica en los casos de daños de la vida, del cuerpo y de la salud.
Protección de datos personales
Los datos personales de los participantes serán utilizados por HEINRICH KIPP WERK KG únicamente para el concurso y el envío del premio. Los datos no serán cedidos a terceras personas.
Facebook Promotion
Esta promoción no tiene ninguna relación Facebook y tampoco ha sido patrocinada, respaldada u organizada por Facebook. El destinatario de la información que facilite no es Facebook, sino HEINRICH KIPP WERK KG.
Organizador
HEINRICH KIPP WERK KG Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar Queda excluida la vía judicial. Versión: 23/05/2016 |